Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
是否有任何用于使用到操作限定符的 T1/T2输入的示例代码? 对于如何使用/TZ1作为 AQ 的 T1输入、是否必须选择 OST 或 CBC、我有很多问题-数据表和硬件参考手册显示了 t1和 t2进入动作限定符、就像魔术一样、 因此 、对于我来说、/TZN 或 DcnEVT 是如何衍生出来的关系现在有点神秘。 我将 TZFRC 用于不同的用途、但我确实需要内置的死区和通过 GPIO XBAR 对我放置的事件进行极快的响应时间。 我已经确信 T1/T2是这方面的最佳机制、因为我迄今为止尝试过的所有其他器件(eCAP、XINT、AQSFRC)甚至对于150MHz 处理器和75MHz TBCLK、都满足了2至8uSec 的不一致响应时间。 感谢您的任何帮助。 如果可能、我特别希望能够通过直接沟通与 FAE 进行讨论。