This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:单相电压逆变器示例

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670196/ccs-tms320f28335-example-of-single-phase-voltage-inverter

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我´m Delfino TMS320F28335、做(或尝试)单相电压逆变器。

有人有这样的例子吗?

我一直在寻找 controlSUITE 中的一个示例、但对于其他 DSP (TMS320F2837x)、也有一个示例。

每个示例都很有用!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    我们没有电压源逆变器的 F28335示例。

    F28377x 是我们拥有的最新器件之一、具有多种功能、例如用于加速计算的 TMU、具有双比较器的 CMPSS、用于组合跳闸源的 XBAR、改进的模拟性能、有助于此应用的更新 PWM 模块。

    如果您仍然想使用 F28335、您能否具体说明您希望使用该示例的单相逆变器的哪个部分。

    控制器件与我们的示例非常相似、只有 PWM 和 ADC 驱动器会稍有不同、您必须自行移植这些驱动器。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢您提供信息。

    我´ll 使用 F28335。 这是我´s 的´m DSP 的第一个选择、所以我不确定我想要的。

    ´ll 您说控制器件非常相似、我会尝试使用它们。 ´ll ADC 和 PWM 的驱动程序和配置、我在论坛或 controlSUITE 中搜索相关示例。

    ´ll´ll,当我有特定问题时,我会在论坛中再次询问。

    此致、

    弗朗西斯科