This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 与步进电机间的关系

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696858/bldc-vs-stepper-motor

主题中讨论的其他器件:ash

您好,

我有一个应用需要 电机打开和关闭阀门。  启动 电机 需要 完整的 tourqe。

应用 环境为高温度、高压力(180度 C--20,000 psi) 。有些步进和 BLDC 可 满足 该要求。

哪个电机能够产生最大的启动扭矩(BLDC 与步进电机)?

顺便说一下,我将 F28069用于控制器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashkan、

    我很难说出哪个具有更大的扭矩。 电机转矩是电机结构和电机电流的函数。 我倾向于认为步进电机具有更大的扭矩、因为相位之间的"步长"比 BLDC 中的"步长"更短。 对于这种解决方案、步进电机可能更容易实现。 此外、BLDC 可能需要位置反馈、具体取决于您计划如何驱动它们。 步进电机不需要位置反馈。 但是、步进电机可能更重。 我建议与电机制造商进行核实、以做出决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashkan、

    一个问题、您是否计划让电路板暴露在高达180°C 的温度下? 我只提到这一点、因为大多数 IC 芯片无法处理该温度。 F28069可达到125 C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    是的,你是对的。与步进电机相比,BLDC 很难控制。重量问题对我来说不是大因素。正如你提到的“步长”,我认为这是最大的因素。 两个设备的电流相似。 步进器中的堵转电流较高,这是停止时扭矩较高的一个标志。 我正在比较市场上最好的电机(航空航天/水下/军用)。
    感谢您提供信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    对于原型版本,我将使用 F28069,并将其测试为120°C。 我需要测试该温度下的电机反应。我将使用高温1作为最终产品。
    谢谢