This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:配置 ADC 以测量差分输入

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669909/launchxl-f28069m-configure-adc-for-measuring-differential-inputs

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TIDA-00555AMC1100

您好!

我将使用 TI 参考设计 TIDA-00555、用于隔离式电流和电压测量。 我使用该板来测量电流和电压、并将其与 C2000 F28069 Launchpad 的 ADC 连接。 我只想知道我是否可以在 Launchpad 上配置微控制器以测量差分输入? 该参考设计使用 AMC1100差分放大器输出电压和电流测量的差分值。 如果是、请告诉我可以在哪里访问此信息。

我可以在 MATLAB/Simulink 中使用 CCS 执行此操作吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehran、

    F28069 ADC 不支持差分模式。 但是、F2837x ADC 确实支持16位差分模式- F28377S 或 F28379D LaunchPad。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ken 的快速响应。 我检查了 F28377S、发现它已过时。 不过、我会选择 F28379D。 是否有文献可用于了解如何将其配置为接受差分输入? 此外、您能否帮助我了解一些有关如何针对差分输入(例如、电压差分输入信号)对其进行编码的文献?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehran、

    出于各种原因、您最好使用 F28379D LaunchPad、并且还可以将其用作单核、使其与 F28377S 类似(因此、F28379D LaunchPad 取代 F28379D LaunchPad 的原因)。  有关 ADC 16位差分模式的唯一信息、请参阅 F28379D 数据表和技术参考手册。  就软件而言,除了调用“AdcSetMode”函数中的分辨率设置外,没有太多的变化。  请查看下面的图表(并随附)

    此外、您可能对以下专题讨论会感兴趣、请参阅模块/实验6以了解有关 ADC 的详细信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Multi-Day_Workshop

    但愿这对您有所帮助。  如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。  谢谢。

    - Ken