TRM 的第1.3.4.3节建议不是
"在 HALT 模式中、由于振荡器(和 PLL)被关闭、因此看门狗也被关闭、所以不能使用这个特性。"
但是、数据表似乎建议了以下有关 HALT 模式的内容
"复位 ORan 外部信号(通过 GPIO 引脚)或 CPU 安全装置可以将器件从该模式唤醒。"
如果可能的话、您能详细说明一下看门狗在此时如何工作以从闲置或待机模式唤醒、而不是从 HALT 模式唤醒。 我想这可能是因为 PLL 已关断。 但事实并非如此,我曾尝试过 PLL 会打开,而 PLL 会关闭。 我将 WD 源设置为 INTOSC1、我将设置 CLKCTL 寄存器中的 INTOSC1HALTI 和 WDHALTI 位