This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVPSFBKIT:F28027

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696627/ccs-tmdshvpsfbkit-f28027

器件型号:TMDSHVPSFBKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我尝试在 ccs7.4 bout 上编译 controlSUITE 示例程序、在编译 can、t finalt (PeripheralHeaderInIncl包括.h)文件后会罚更多错误

并包含"DACDRV_RAMP.asm"和  .include "ADCDRV_4ch.asm"和  .include "ADCDRV_1ch.asm"和 .include "CNTL_2P2Z.asm"

请帮助我如何开始使用 tmdshvpsfbkit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    您能否共享以下目录中的哪些文件/文件夹?

    ..\ti\controlSUITE\device_support\f2802x

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\~SupportFiles\F2802x_headers

    ..\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digit_power

    谢谢。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试构建哪个项目? 我已经在 CCSv7中毫无问题地构建了 HVPSFB 示例。 确保您没有将示例复制到工作区中。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    是的、我必须勾选将文件复制到工作区

    此致
    Omid