This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:查找参考设计中使用的 Vitec 电感器数据表

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669889/tidm-1000-looking-for-vitec-inductor-datasheet-which-has-been-used-in-the-reference-design

器件型号:TIDM-1000
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TI Vienna 整流器-其产品的三相 PFC 参考设计(他已经获得 EVM)、但他未能找到您 选择的这些 Vitec 电感器的数据表(下面的 PN)

53PR116-292

54PR519-165

您能不能共享这些数据表,以便他 继续工作。

非常感谢。

此致、  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们需要下载 controlSUITE、无论以何种方式使用该软件、均可从获取

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\hardware\磁 性元件_datasheet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、非常感谢。

    BR
    Shai