This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069:为什么 RTOS 分析器执行图中显示了额外的信号量事件?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695772/rtos-tms320f28069-why-are-there-extra-semaphore-events-shown-in-rtos-analyzer-execution-graph

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI-RTOS

我在 CCS v7.4中试验 TI-RTOS (SYS/BIOS v6.0.21、UIA v2.20.0.02)。

我的应用程序从 SWI 发布一个信号量、并且 ConvertTemp 任务在其上挂起。 为什么圆圈中显示了额外的信标发布和挂起事件? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    出于线程安全原因、内核内部可能使用信号量(或调用信号量的门)。 例如、Memory_alloc (或 malloc)将使用信标进行相互排除。

    您可以将执行图与 Live Session 视图相关联、并查看正在使用的信号量的句柄。 不幸的是,实际信标可能不在 ROV->Semaphore 中,因为许多内部信标都是构建的(而不是创建的),因此不会显示在 ROV 中。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释!