This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:BiSS-C 库多从器件兼容性

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670194/compiler-tms320f28379d-biss-c-library-multiple-slaves-compatibility

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 BiSS-C 库、该库将 CLB 用于时钟、将 SPI 用于数据、并且工作正常。 该库仅与点对点配置兼容、因为消除了 MO 线。 我认为、单向多从配置可能易于实现、迫使 CLB 向 MO 线写入"起始位"。 您是否计划实施多从配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JoESP:

    您应该知道、BiSS-C 库可以按预期工作。 正如您正确地说过的、我们目前支持点对点配置。
    目前还没有支持多从器件的计划。

    Bharathi。