This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:instaspinuniversalgui

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, INSTASPINUNIVERSALGUI, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669795/ccs-ccstudio-c2000-instaspinuniversalgui

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有 CCS7、 motorware_1_01_00_18、 controlSUITE3.4.8、 C2000Ware_1_00_03_00、 instaspinuniversalgui_v105

LaunchPad XL F28069M 和 DRV8305逆变器

我编译了项目 proj_lab05g,但当我想像2年前那样使用 GUI 访问变量时,我发现没有安装 GUI 1:-(

我使用 GUI 2转到云、但我没有找到任何示例/js json html 文件与.out 程序进行交互

如何使用我的 CCS 7配置(我不想返回到仍然支持和安装 GUI 1的 CCS 6)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我安装了 instaspinuniversalgui_v105
    它运行良好
    但是、我如何切换到 GUI2或向添加新组件/显示屏
    C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_universal\
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我们不支持 Motorware 18中的 GUI Composer v2、但计划在即将推出的电机控制 SDK 中支持此工具。 我相信您无法向现有的 GUI Composer 工具添加任何其他组件。

    话虽如此、应该可以在 GUI Composer v2中创建 GUI、因为我认为此版本不需要任何软件挂钩。

    肖恩