This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:TMS320F28377's SDFM 模型综合布线电流、道路使用 SD 1使用单向 SD 1、单向使用 SD 2、维持和平时区是否相同?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696152/ccs-tms320f28377d-tms320f28377-s-sdfm-model-comprehensive-routing-current-road-use-sd-1-use-one-way-sd-1-one-way-use-sd-2-same-peacekeeping-time-zone-distinction

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

类似 TMS320F28377的 SDFM 模型综合布线电流、道路使用 SD 1使用单向 SD 1、单向使用 SD 2、维持和平时区是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    您的问题含糊不清且不完整。 请重新表述您的问题。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于检测两相电流(例如 A、B)。一种方法:检测两者均使用 SD1、另一种方法:SD1检测 A 相、SD2检测 B 相。
    这两种方法是否相同? 时间是否相同?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过将它们启动在一起来获得相同的计时。