请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 你(们)好。
我想在 F280049中实现具有两个 ADC 通道的交流电压调节电路。
那么、这里是一个问题:直流偏置电路可以真正提高 ADC 采样的性能、还是最好移除电压求和电路?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我想在 F280049中实现具有两个 ADC 通道的交流电压调节电路。
那么、这里是一个问题:直流偏置电路可以真正提高 ADC 采样的性能、还是最好移除电压求和电路?
谢谢