This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:连接 NEMA 尺寸17 BLDC 电机

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696928/drv8312-c2-kit-connecting-nema-size-17-bldc-motor

器件型号:DRV8312-C2-KIT

 NEMA 尺寸17 BLDC 电机有两束导线。 一个由三根导线组成的捆绑包连接到 DRV8312EVM 板上的 MOA、MOB、MOC。 还有另外一组5根导线、这5根导线需要与电路板进行哪些连接?  

TI 微处理器和 InstaSpin 解决方案的全新产品。 可以使用所有帮助、可能的、链接、线索作为起点等  

谢谢、  

电源 这也是我第一次在专业论坛上发帖、因此如果我在这里违反了我不知道的任何规则、我很抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他导线应用于旋转变压器或编码器等物理传感器。 请在特定电机信息表中找到更多信息。 InstaSPIN-FOC 只需 vA/b/c 即可实现无传感器运行;如果您想使用有传感器反馈驱动电机、则需要其他连接

    肖恩