Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SN74LVC2G07
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
您好!
我正在使用 Delfino Launchpad 板驱动全桥。 我使用 ePWM 引脚(ePWM6A 和 ePWM6B)作为 ARM 的低侧和高侧输入、当电路板通电后、它们在短时间内处于高电平状态。 实际上、当我按下复位按钮时、这些引脚始终处于高电平。 这当然会导致击穿。 当连接电源线时、由于发生击穿时的电流限制、我的电源会禁用输出;由于电源上的电压较低、处理器会复位、因此引脚再次变为高电平、 并且击穿再次发生并且处理器被复位、这种情况就像这样发生。 因此、处理器永远不会稳定下来、并锁定在不良状态。
我想知道这是否是 Delfino 的问题、或者我只需要使用一些额外的逻辑(在一个额外的电路板上有一些逻辑门)来防止高侧和低侧输入同时变为高电平?
谢谢、