This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:具有 CAN 通信的 TMS320F28335

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669995/tms320f28335-tms320f28335-with-can-communication

器件型号:TMS320F28335

降级器、

我现在将 TMS320F28335与 CAN 通信结合使用。

这里有一个问题、如果我只将 CAN_R 设置为接收信号并将 CAN_T 设置为 GPIO、该怎么办?

我能否正确接收 CAN 通信?  

可以为 所有 DSP 和 MCU?设置 CAN 端口(CAN_R/T 中的一个连接到 GPIO)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于这个特定的节点、您只对接收而不是发送感兴趣? 如果您屏蔽传输函数、您将如何生成 ACK? 发送节点需要从网络上的至少一个节点接收确认。 如果网络上至少有一个节点生成 ACK,则您将能够接收帧。 请注意、通过屏蔽节点的传输函数、还会抑制该节点生成错误帧的能力。