This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:硬件原理图解析器接口

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668737/tmdsrslvr-hardware-schematics-resolver-interface

器件型号:TMDSRSLVR

您好、TI、

我想将电机的旋转变压器连接到 TMDSRSLVR 评估板。 电路板。 我已经看到了原理图、并随附在下面。 我不明白哪一个是哪一个。 如何将 sin +/-、cos +/-和励磁+/-连接到 TMDSRSLVR 板的 J10。  

有人可以帮助我澄清界面吗?

谢谢你。

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    [引用用户="Rahulkumar Lukhi"]我不知道哪一个是哪个[/引用]

    您是指引脚映射? 如果是、请查看附图:

    针脚1-2:正弦

    引脚3-4:余弦

    引脚7-8:主要

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您刚刚开始了。 通常、交换绕组+/-不会损坏电路板。 例如、只要您将正弦 绕组端子连接到 J10上的引脚3和4、就可以了。 /-的不同组合只会改变 角度估算、不会损坏电路板。 请记住、所有绕组在旋转变压器内进行电气隔离。  了解设置后、 您可以根据需要进行适当的重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、您好!

    谢谢你。 我指的是引脚映射、我得到了它。

    此致
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以清楚地看到它,但它仍然不是引脚7-8:主,而是引脚6-7:主。