This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:验证 GUI 的功能

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669997/c2000-gang-verify-function-of-gui

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: F28M36P63C2

您好!

请告诉我 GUI 的验证功能。

我们使用 C2000-GANG 编写 F28M36P63C2。
对于使用 C2000-GANG 编程的器件、我只想在 ARM 内核和 C28内核区域执行验证。

当选择"F28M3x Concerto "组的器件作为 MCU 类型时、通过选中"Program All Cores enable (Go 按钮)"项目、
对于 ARM (Coretex-M3)内核和 C28内核的两个内核的内存,“Go (F9)”按钮执行“擦除->空白检查->程序->验证”
将连续执行。

对于"verify"按钮、由于 Verify 只针对所选内核执行、因此有必要选择并执行 ARM 内核和 C28内核。

是否有一个设置可针对 ARM 内核和 C28内核闪存连续运行 Verify、只需点击一下、就像"Go"按钮一样?

谢谢你

此致、
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koichi、

    我不记得我之前试验过 Gang 的这种特性。
    请通过 support@elprotronic.com 联系 Elprotronic。

    谢谢、此致、
    Vamsi