This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:DS 和 TRM 之间的 EMIF 时序不同

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669969/tms320f28377s-emif-timing-differs-between-ds-and-trm

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我的客户正在设置 EMIF 寄存器。

我对设置和保持计时有疑问。

TRM 中描述的 EMIF 时序如下。

DS 中描述的 EMIF 时序如下。

为什么会有这些差异?

DS 的参数是否正确?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    数据表中提供的时序数字是正确的。 TRM 中的信息需要更新、我们的系统中已经有一个用于下一个版本的 TT。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San:

    感谢您的支持!
    我将使用数据表参数。

    此致、
    Sasaki