This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:*。out 至*。hex、8 romwidth

Guru**** 2616445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696753/compiler-tms320f28335-out-to-hex-with-8-romwidth

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们只想在一个十六进制文件中将*。out 转换为*。hex、具有8个 romwidth、而不是两个(一个*。hex、一个*。I01)。

有办法吗?

谢谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    我认为这是因为有单独的页面。 如果您将所有内容都放在第0页上、这可能会修复它。

    此致
    Chris