This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F65闪存取代了 F021闪存、从何处下载 F65闪存 API 库

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696608/tms320f28377d-f65-flash-replace-f021-flash-where-to-download-f65-flash-api-library

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

TI 已宣布 PCN20180523001.1和 TMS320F2837x 将使用"F65 Process"闪存代替"F021 Process"闪存。

但我找不到 F65闪存 API 库。

我可以从何处下载它?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    无需新的闪存 API。  您可以继续使用 C2000Ware 中提供的相同闪存 API 库(F021_API_F2837xD_FPU32.lib)、该库位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd\lib。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    感谢您的回答。

    此致、
    Simen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    我们更新了 C2000闪存 API 常见问题解答 wiki 页面(http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Flash_FAQ)、在下面添加了您的问题。  谢谢你。

    39.对于 TI 已发布的 PCN20180523001.1 (TMS320F2837x 使用"F65 Process"闪存代替"F021 Process"闪存)、我们是否需要使用新的闪存 API 库?

    答案。 否、闪存 API 库不变。 您可以继续使用 C2000Ware 中提供的相同闪存 API 库(F021_API_F2837xD_FPU32.lib)、该库位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xd\lib。

    谢谢、此致、

    Vamsi