请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
我收到以下错误:
说明资源路径位置类型 #515无法将类型"int"的值分配给类型为"UNION DBFED_REG"的实体 untitled3.c /hbl880第174 C/C++行问题
相应的行为:
EPwm1Regs.DBRED = 0; //死区发生器上升沿延迟计数寄存器 EPwm1Regs.DBFED = 0; //死区发生器下降沿延迟计数寄存器
如何解决此问题? 感谢你的帮助。
注意:我使用的是 CCS 6.2