This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:错误1015

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669334/tms320f28035-error-1015

器件型号:TMS320F28035

尊敬的朋友:  

我经常遇到此错误、那么只有我必须更改 MCU。  

该误差是什么? 如何避免这种情况并解决此问题?  

有人可以提供帮助吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chint可能、

    它是否也会自动得到校正? 或者是否必须重新启动 CCS? 请向我们简要介绍运行条件。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    否这一问题既无法通过重启 CCS 解决、也无法通过重启笔记本电脑来解决、我想更改 MCU。

    我用新的 MCU 替换了锁定的 MCU、然后只能对新 MCU 进行编程。
    但是、如果我运行"测试"来检查 JTAG 的连接、那么测试执行时不会出现任何错误。

    供参考、我使用 Dock-Stn USB-EMU 作为编程器、XDS100v1 USB 调试探针。

    -chinme.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    听起来像是您无意中通过密码锁定设备。

    查看这些帖子、了解如何确认并进入等待引导模式以尝试恢复设备。
    e2e.ti.com/.../1768334
    e2e.ti.com/.../664325
    e2e.ti.com/.../1935638

    谢谢
    Nabil