This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:使用两个独立的 UART 模块进行通信

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669730/tms320f28027-communicating-using-two-separate-uart-modules

器件型号:TMS320F28027

大家好,

我的客户询问以下问题:

是否可以与两个独立的 UART 模块通信 ?

(我们需要使用此特定的 Piccolo 模型在系统中同时支持两条单独的 RS485总线)。

例如、使用这两对引脚

 

请尽快提供建议,

 

此致、

Arik.P.

AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否上传"两对引脚"文本下方的图片/参考? 它不可见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    我将尝试重新连接。

    此致、

    Arik.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、

    首先、我希望您意识到该器件只有一个 SCI。 每个 GPIO 引脚可有多达四个选项- I/O 和多达三个可能的外设功能。 您所连接的图显示了一个 SCI TX 和 RX 被复用(引脚输出)到两个不同的 GPIO 位置。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,使用单个 SCI 时,该处理器无法处理 UART 的两个 I 电阻。

    请确认。

    BR、

    Arik.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、

    它是单个物理 SCI、具有两个 PIE 中断矢量-一个用于 RX、另一个用于 TX。 这里的关键字是"单一物理"、而不是软件"实例"。 即使可能,时间分享也不是很实际。 这需要管理大量的软件开销和代码、使其极其缓慢。

    我希望这能解答您的问题、如果是、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken,
    谢谢你。

    您能否推荐本地支持双 UART 的替代 Picollo 成员器件?

    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、

    我建议查看:

    www.ti.com/.../products.html

    这将帮助您根据功能和预算(每1ku 的大致价格)选择器件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken