This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:F28377片上闪存存储少量信息数据

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696902/ccs-tms320f28377s-f28377-on-chip-flash-store-few-infom-data

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我现在使用的是 DSP- 28377,我想存储一些在恢复电源后不能丢失的数据(大约10个数据)。 因为数据很小、所以我不想使用片外存储器。 我找不到关于它的一些代码。

 我想将它们存储在芯片 或片上闪存中。  我怎么做 ?  

 是否有任何示例?

 此致

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    下载 C2000Ware、其中包含我们的所有示例、并展示了如何将代码加载到闪存中。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在闪存中为数据分配一些空间、并使用闪存 API 库对闪存中的数据进行编程。

    闪存 API 编程示例在 C2000Ware 中提供、位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xs\examples\cpu1\flash_programming。

    闪存 API 库位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xs。

    此外、此帖子可能会对您有所帮助: e2e.ti.com/.../591767

    闪存 API 指南可从 C2000Ware_x_xx_xx\libraries\flash_api\f2837xs\docs 内获得

    闪存 API wiki: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Flash_FAQ

    谢谢、此致、
    Vamsi