This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:同时支持 SDRAM 和 FPGA

Guru**** 2614765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695867/tms320f28377d-sdram-and-fpga-supported-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28377D

您好!

客户询问、F28377D 上的一个 EMIF 是否支持 SDRAM 和 FPGA。

在其原始的 F28335平台中、FPGA 通过 EMIF 进行连接。 SDRAM 连接到 FPGA。

现在、他们希望通过一个 EMIF 端口同时将 SDRAM 和 FPGA 连接到 F28377D。

谢谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    [报价] 客户询问、F28377D 上的一个 EMIF 是否支持 SDRAM 和 FPGA。 [/报价]

    是的、此器件上的 EMIF 模块具有针对 SDRAM 接口(CS0)和异步接口(CS3/CS4/CS5)的特定芯片选择、因此它们可以将多个器件连接到同一个 EMIF。

    有关更多信息、请参阅此应用手册。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关 SDRAM 和 FPGA 大小的另一个问题。
    客户希望连接到4M 字 SDRAM 和 FPGA (连接到64K 字 RAM)。 将使用 EM1A13、EM1A14、EM1A15和 EM1A16。 但这些引脚会多路复用为 SDRAM 和 FPGA 控制线。
    我们该怎么做?
    客户可选择176引脚 LQFP 封装。
    提前感谢。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    这将是一个问题。 当使用 SDRAM 和 ASRAM 时、只有 A0至 A12可用于 ASRAM 访问。 由于他将其用于 FPGA、我假设它不用于代码、因此他可以尝试使用某些 GPIO 引脚来实现 ASRAM 的更高地址线、并通过 SW 驱动它们。

    此致、

    Vivek Singh