This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:数据转换器串扰

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669582/tms320f280049-data-converter-crosstalk

器件型号:TMS320F280049

您好、C2000团队、

我有一位客户希望在他们的设计中使用 F280049器件。  他们最关心的问题之一是串话性能:

如果两个(或三个) SOC 源未同步、工厂中是否有人对性能进行了表征?

现在、我们扫描其中一个 SOC 时基、我们看到少量但可容忍的伪影-主要是因为它们至少是锁相的

他们期望器件的三个转换器是为电机的三相设计的、在这三相转换器中它们将是同步的。

谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    当所有3个 ADC 以锁步方式运行时、最佳的性能情况。

    我们实际上已经对 F2837xD、F2837xS、F2807x 和 F28004x 器件的性能进行了特性描述、ADC 以异步方式运行。 您将注意到、在这些器件系列的数据表中、我们根据同步/异步操作为"ENOB"和"ADC 到 ADC 隔离"指定了单独的规格。

    对于其中的一些器件(包含 F28004x)、我们将"不支持"指定为异步。 性能;这是因为我们在一些最坏情况下的异步计时中发现性能下降非常严重。