请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
280049有3组 ePWM 模块。 同步信号以这种方式连接每个组中的 ePMW:1staPMW->2ndPWM->3rdPWM。 一 组的第3个 PWM 与下一组的第1个 PWM 之间不存在连接。
现在、在我的项目中、我需要将 ePWM4 (从器件) 与 ePWM3 (主器件)同步。 我找到了这种方法:
- 使用输入 XBar 将 ePWM3-OUT-Pin 与信号 EXTSYNCIN2相连
- 通过 在 SYNCSELECT 寄存器中设置适当的值、选择 EXTSYNCIN2作为第二个 ePWM 链(ePWM4)的同步输入信号
到目前为止一切都很好、一切都按预期工作。
但是:为了避免因 ePWM3输出信号的每次变化(即直流电的变化或 DB 的变化)而改变相移值、最好直接使用 ePWM3同步输出信号来同步 ePWM4模块。
问题:是否可以将 ePWM3同步输出信号连接到 ePWM4同步输入端口? 如何实现?
非常感谢、此致
卢卡