This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-threphase-BSCDC:为什么要使用 PI 控制器进行 DRV8412-C2-KIT 电流调节?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696792/tidm-threephase-bsdc-why-in-drv8412-c2-kit-current-regulation-with-pi-controller

器件型号:TIDM-THEREPHE-BSWC

在此套件中、电流由 PI 控制器调节。 我知道、当你将转子保持在某个位置时、这是可以的、或者当你以较低的频率移动转子时、这是可以的。 我的问题是,用 PI 控制器跟踪正弦信号是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、但您需要为电流 PI 控制器使用比速度或位置控制更高的控制带宽。