This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:64引脚的 ePWM7定时器

Guru**** 2615245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695913/tms320f28035-epwm7-timer-in-64pin

器件型号:TMS320F28035

您好、香榭丽舍

由于64引脚 F2803x 没有 ePWM7A/7B 输出、您是否愿意建议64引脚 F2803x 中是否有 ePWM7计时器可用? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我很快就会为您解答这一问题。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    PWM 应该在那里。 它不是输出到一个引脚、但是外设应该正常工作。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回复!

    只需再次确认、这意味着客户还可以在64引脚中使用 PWM7计时器和中断事件? 它仅不是输出引脚、对吧?

    此致、

    咖喱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    咖喱

    是的。

    此致、
    Cody