This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28027:基于 TMDSCNCD28027 DIMM100的控制卡的电气原理图

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669779/tmdscncd28027-electrical-schematic-for-tmdscncd28027-dimm100-based-control-card

器件型号:TMDSCNCD28027
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的团队:

您能否共享基于 TMDSCNCD28027 DIMM100的控制卡电气原理图和引脚分配的电气原理图。    

我未能在 controlSUIT 上找到它。

感谢 您的帮助、谢谢。

此致、  

Shai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看
    /development _kits/~controlCARDs/CC2802xHWdevPkg/CC2802x (PICC-A)-R1-SCH.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会检查它,
    谢谢。

    最棒的
    Shai