This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:如何为 CLA 代码计时?

Guru**** 2616055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696645/launchxl-f28377s-how-to-time-cla-code

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我有一个已复制为作为 CLA 任务运行的定时 CPU 函数。 我知道它正在正确地访问 LSx 存储器和 GPIO 寄存器、但它无法正常工作、因为指令和存储器访问时间必须不同于在 CPU 上运行时。  遗憾的是、在 CLA 上无法访问 CPU 定时器寄存器、因此我正在寻找一种分析任务的方法。  有任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 ePWM 计数器来配置 CLA。 CLA 可以访问这些寄存器。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我要看一下。

    Dave