This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:28035中的闪存问题

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669574/ccs-tms320f28035-flash-problem-in-28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我正在关注闪存的 SPRA958L、并且我获得此错误"饼图矢量表初始化"未定义。 我收到此错误、但 我在 const 结构中具有该函数 PI_VECT_TABLE PieVectTableInit。 因此、如果可能、有人可以指导我了解代码中缺少的内容。

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否展示您的项目结构? 我是说添加到您的项目中的文件列表。 您可能错过了头文件"xxxxx_PieVect.h"?