This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:区别 b/w dsp280x 和 f28377s

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696712/ccs-tms320f28377s-difference-b-w-dsp280x-and-f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

2个器件 dsp280x 和 f28377s 有多大不同?  我必须更改 DSP 微控制器的代码(p i control),并且必须将其转换为与 f28377s 一起使用。 您能提供任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28377S 是一款更新得多的器件、因此您很自然会看到更好的计算性能以及更多和改进的外设。  比较这两个数据表的首页将为您提供比我在这里发布的更好、更完整的比较。

    关于 PI 控制器、我建议您在 C2000Ware 中找到 C2000数字控制库(DCL)。 在这里、您可以找到源代码形式的几种类型的 PI 控制器、以及代码示例和一些有用的实用程序。 该库包含定点和浮点 PI 控制器、因此从这个角度介绍了这两个器件。

    请注意、库的更新将显示在下一个版本的 C2000Ware 中、我认为应该是在本月末。

    此致、

    Richard