This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:同时使用28377D 两个内核的 TI controlSUITE 示例

Guru**** 2616055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696529/tms320f28377d-ti-controlsuite-examples-that-use-both-cores-of-28377d-simultaneously

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

 您好!

 

对 TMS320F28377D 感兴趣。

 

您能否向我发送一些同时使用28377D 两个内核的 controlSUITE 中的 TI 示例?

      • CPU1和 CPU2一起运行
      • 和两个 CLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我们没有使用两个 CPU 的已发布软件示例、更少的是两个 CPU +两个 CLA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在多日技术讲座中、有一个 CPU1至 CPU2 (处理器间通信 IPC)实验。 这可能是开始使用的最佳选择。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Chris 已经指出的、C2000多日技术讲座有一个使用 IPC 的实验练习。 您可以在实验11中找到此练习。 此外、C2000一日技术讲座在实验1 (非 IPC)中提供了不同的双核调试练习。 您可以在以下位置找到此技术讲座:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken