This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TI 器件支持 SDFM 模式1和模式3?

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, AMC1305L25, AMC1305M05, ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696276/tms320f28377d-ti-devices-support-sdfm-mode-1-and-mode-3

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: AMC1305L25AMC1305M05ADS1203

您好,

TMS320F28377D SDFM 可支持 四种不同的模式。

AMC1305L25、AMC1305M05.... 可以支持 模式0。

AMC1306可支持 模式2。

什么器件型号可以支持模式1和模式3?

----------------------------------

模式0:调制器时钟以调制器数据速率运行。 调制器数据在调制器时钟的每个上升沿被选通。

模式1:调制器时钟以一半的调制器数据速率运行。 调制器数据在调制器时钟的每个边沿都有选通功能。

模式2:调制器时钟关闭、调制器数据采用曼彻斯特编码。

模式3:调制器时钟以调制器数据速率的两倍运行。 调制器数据在每个其他正调制器时钟边沿上选通。

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    ADS1203支持 SDFM 的所有4种模式。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    感谢您的回答。


    此致、
    Simen