This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:F28377

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669203/ccs-f28377s

工具/软件:Code Composer Studio

如何避免 F28377上的 GPIO 悬空周期? 当为套件加电时、其 GPIO 意外变为高电平、运行一些输出、并再次自行复位。 它会影响我的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题最好由 C2000论坛中的器件专家回答。 我将把这个线程移到这里

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasser Hamed、

    有关引脚在引导期间的行为方式的更多信息、请参阅数据表中具有内部上拉和下拉的引脚表。 通常、大多数引脚在引导期间不会被驱动。

    此致、
    Kris