This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-KIT:Piccolo 控制卡 F28035

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28379D, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695989/drv8302-hc-c2-kit-piccolo-control-card-f28035

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

我们使用 DRV8302-HC-C2-KIT 来控制线性电机、但我们想更改我们的控制卡(F28035) 以获得更好的控制卡:更快的时钟、更高的 ADC 分辨率...

DRV8302-HC-C2-KIT 是否有兼容性列表?

我找到了其他卡、例如 :TMS320F28335TMS320F28069、TMS320F28379D。 所有这些都是100引脚 DIMM、但我不确定它们是否与电机控制套件具有硬件兼容性。

此致、

Jose Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F28069 controlCARD 是100引脚 DIM、可直接用于 DRV8302-HC-C2-KIT、而 TMS320F28069的 CPU 为90MHz。
    TMS320F28379D controlCARD 不是100引脚 DIM、需要一个180至100适配卡在 DRV8302-HC-C2-KIT 上使用、并且 TMS320F28379D 的双 CPU 为200MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 不过,我的问题比较笼统。

    我找到了此网页、其中包含有关不同控制卡的信息:

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/tools-software.html

    据此、 DRV8302-HC-C2-KIT 仅与控制卡 TMDSCNCD28069ISO 和 TMDSCNCD28035ISO 相关。 我可以尝试使用不同型号的控制卡吗? (我对引脚对引脚兼容性有一些顾虑)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 EVM 可接受任何100引脚接头格式控制卡(或用于此 Matter 的180引脚+适配器卡)。 我们已努力提供一组标准化的引脚连接、但您可能需要确保某些连接仍然可行。 例如、F28027F 控制卡可以工作、但需要为 GPIO 进行一些跳线连接、将 DRV8301/2 EN_GATE 连接到 MCU。 我们已针对 Motorware 中启用了 InstaSPIN 的控制卡(F28027F、F28069M、F28054M)的更改提出了建议。

    肖恩