This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC16参考设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669006/tms320f28377d-adc16-reference-design

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TIDA-00201

您好!
我们是否有 TMS320F2837x 上的 ADC16参考设计或任何设计规则?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    没有任何使用我知道的16位 ADC 的系统套件/TI 参考设计。

    F2837xD Launchpad 具有用于驱动16位 ADC 的差分至差分缓冲器。

    controlCARD 和 Launchpad 上的参考电路应足以驱动16位运行的 VREFHI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    spraap6的设计规则是否也适用于 ADC16? 或任何特殊规则?

    www.ti.com/.../spraap6a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    否、SPRAAP6中的指南仅适用于 TMS320F281x、TMS320F280xx、TMS320F2804x、TMS320F2823x 和 TMS320F2833x 器件。

    需要考虑的主要因素是 VREFHI 驱动电路和将信号调节电路设计为足够快、可满足所需的 S+H 持续时间。 F2837x TRM 简要介绍了这两种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一个使用 ADC16的 TIDA
    TIDA-00201:使用磁通门传感器通过差分信号调节电路进行电流和电压测量
    工具/软件文件夹: www.ti.com/.../tida-00201.html

    此致、Holger