This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:开关频率对 FAST 观测器的影响

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696388/launchxl-f28069m-effect-of-switching-frequency-on-fast-observer

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

驱动器可用的特性之一是随机开关频率(通常、开关频率在每个周期随机变化、以平均值~3-5 kHz 为中心)。 这主要是为了降低电机噪声。

使用 Instaspin、每个周期更改开关频率都很简单。  但是、我并不完全确定电流、电压等采样是否需要与不同的开关频率同步。

考虑到频率频带介于3-5 kHz 之间、我认为同步开关和采样应该可以实现。

如果 FAST 和控制算法与不同的开关频率同步运行,是否可以像现在一样? 或者是否需要以固定频率快速运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    instaSPIN-FOC 可以支持在电机停止期间更改 PWM 频率、但不支持在电机运行期间动态更改 PWM 频率和控制器频率、因此 FAST 必须以固定频率运行。

    InstaSPIN-FOC 可支持极低的 PWM 频率、甚至低于3kHz、但这取决于电机、高频或低电感电机应使用更高的 PWM 频率和控制器频率。

    如果使用分流电阻器进行电流感应、则电流/电压采样必须与 PWM 开关同步。