This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否为提供以太网接口的基于 C2000的微控制器和辅助组件提供建议?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCDH52C1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668921/can-you-give-a-suggestion-for-a-c2000-based-microcontroller-and-helper-components-that-give-an-interface-for-ethernet

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCDH52C1C2000WARE

对于注重以太网接口的应用、您能否为基于 C2000的微控制器和所需的组件提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    请看一下 F28M3x 系列微控制器。 这些 MCU 是具有额外 ARM CPU 的 C28x 器件、具有以太网等各种连接外设。

    以下是超集产品页面的链接:
    www.ti.com/.../f28m36p63c2
    www.ti.com/.../f28m35m52c

    在硬件方面、您可以查看 Concerto controlCARD (TMDSCNCD28M36和 TMDSCNCDH52C1)。 这些器件具有板载以太网端口以及连接到网络所需的所有组件。 您可以将 controlCARD 用作以太网的参考设计。 这些原理图可在 c2000Ware 中找到、网址为:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28M36

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCDH52C1


    谢谢
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网部件不需要高带宽、仅用于维护、并且需要非常慢的连接。 是否可以避免使用具有双内核且仅直接连接到"正常"C2000"微控制器的处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、  

    目前、这是唯一一款具有集成以太网控制器的 C2000器件。 该器件更简单、因为完整的应用程序可以在单个芯片上运行、因此可能使用 F2806x 等 C2000 MCU 并通过 SPI 与运行以太网堆栈的 TM4C129x 进行通信。

    使用 Concerto 可以在 M3独立运行以太网堆栈的同时在 C28x 内核上运行 C2000应用。 C2000可以定期将数据转储到 M3内核、而无需担心管理通信。  

    谢谢、
    标记