This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存引导加载程序

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669411/tms320f28069-flash-bootloader

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我正在通过此文档通过 TI 的闪存 API 提供商编写闪存扇区。 为了编写一个 flasb 引导加载程序、我们需要使用此 API 来刷写代码。 我有一个问题、就是在不连接调试器的情况下、甚至可以通过任何通信接口(例如 CAN)刷写引导加载程序、也就是说、即使是在对引导加载程序进行首次编程时、也应首先刷写引导加载程序。

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrakant、

    是的、您可以这么做。 TI 提供了不同类型的引导加载程序。 请参阅 器件 TRM 中的"引导 ROM"部分(第2章)、了解有关此功能的更多详细信息。

    此致、

    Vivek Singh