This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMPPTKIT:TMDSHVMPPTKIT

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668581/ccs-tmdshvmpptkit-tmdshvmpptkit

器件型号:TMDSHVMPPTKIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035C2000WARETMDSCNCD28035ISO

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 TI 微控制  器、最近购买了包含 CC2803X 控制卡的 TMDSHVMPPTKIT 高电压隔离式太阳能 MPPT 开发者套件。  

我正在使用 CCS v7连接 控制卡并对其进行编程(通过 USB mini B 端口连接到 PC)。 EVM 板使用5V 电源供电、并使用其 USB B 端口连接到 PC。

当尝试在 CCS v7中创建新的目标配置时、在常规设置部分(基本选项卡)中、我将选择以下选项:

连接:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针

电路板或器件:TMS320F28035或实验板套件- Piccolo F28035

保存配置并测试连接后、我将得到以下结果(这似乎是 JTAG 完整性测试失败):

---- [打印电路板配置路径名]---------------

 

C:\Users\akhal032\AppData\Local\TEXASI~1\

   CCS\ccs740\0\0\BrdDat\testBoard.dat

 

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

 

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

库构建日期为 "2018年2月8日"。

库构建时间为'18:36:28'。

库软件包版本为'7.0.188.0'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x00000004)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

 

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 FTDI FT2232功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

 

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

 

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

 

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

 

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

 

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

 

此路径长度测试使用64个32位字的块。

 

JTAG IR 指令路径长度测试失败。

JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

 

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。

JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

 

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

 

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

已提供前8个错误的详细信息。

该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。

扫描测试:2、跳过:0、失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:2

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:3

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:4

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:5

一些值已损坏- 83.3%。

 

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

 

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

 

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

已提供前8个错误的详细信息。

该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。

扫描测试:2、跳过:0、失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:2

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:3

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:4

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:5

一些值已损坏- 83.3%。

 

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

 

[结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

在尝试调试导入的工程时、出现以下错误:

我认为该错误是上述 JTAG 完整性测试失败的结果。

是否有人可以指导我如何解决此问题?

此致

阿萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会在目标配置窗口中将 XDS100v2视为连接进行检查? 您是否在快速启动器指南中检查了任何跳线配置?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    是的。 我在目标配置窗口中尝试将 XDS100v2作为连接、但遗憾的是、这也导致了 JTAG 完整性测试失败。

    以下是快速入门指南中的跳线配置:

    我也验证了我的 EVM 板上的相同(跳线配置)、上表中所有上述跳线/开关配置似乎都完全匹配。  

    作为一项补充说明,我注意到《快速入门指南》中的以下段落(特别是下面以蓝色突出显示的文本):

    您能否告诉我这是否可能是 JTAG 测试失败的原因?

    此外、该套件还随附了一个单独的 GUI 应用程序(HV_Solar_DC_DC)。 我能够轻松地将 EVM 连接到该 GUI 并使用 COM 端口进行操作。 我不确定这是否可能与 JTAG 测试失败相关。 (执行 JTAG 完整性测试时、我通常断开 GUI 端口并将跳线/开关设置更改为上表中提到的设置)。

    请告诉我您 对这方面的评论。

    此致

    阿萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad

    听起来您的 PC 可以看到电路板、但无法获得 JTAG 通信。 您能否查看 ContraolCard 上的开关 SW3 -{TRSTn Control]?

    它需要处于 ON 位置才能使能 JTAG。

    如果您安装 C2000Ware (http://www.ti.com/tool/C2000WARE ),可以找到有关 controlCARD 的这些信息。

    C2000Ware_1_00_03_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO\F28035_ISOcontrolCARD_InfoSheet.pdf

    谢谢

    Nabil