This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D 和 TMDSDOCK28335 -需要电路板引脚排列

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669159/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d-and-tmdsdock28335---need-board-pinouts

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335controlSUITEC2000WARE

您好!

我们有一位客户在跟踪这两个板(TMDSDOCK28335和 TMDSDOCK28379D)的引脚分配文档时遇到问题。

是否有人能为我们指明正确的电路板信息方向?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    您可以在此处找到 controlCARD 的引脚分配、PCB 文件和原理图:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARD

    对于此处的扩展坞:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\

    请告诉我们是否希望我们指引您查看确切的文档。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    除了 Gautam 的回复外、您还可以在 C2000Ware 中找到此信息。

    controlCARD 位于- C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARD
    集线站位于- C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\ExperimentterKit

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken