This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:user.h 文件中的电机 ID 参数

Guru**** 2595150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668993/tms320f28069m-motor-id-parameter-in-user-h-file

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我们使用 的是 LAUNCHXL-F28027F + BOOSTXL-DRV8301。

然后、我们加载 lab4并取消选中 InstaSPIN_F2806xM_UNIVERY GUI 中的 user.h 参数框。

识别电机后、我们会从 GUI 记录电机参数。

在 GUI LS_d 和 LS_q 中显示 mh.,但在 user.h 文件中显示所需电感值的形式。 是 mH、还是仅在亨利。

或者、我应该在 user.h 文件中输入它是来自 GUI 的值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个电感值的单位均为亨利、以 user.h 为单位浮动、电阻为欧姆、浮动。