This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何同步两个 DSP?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668664/ccs-tms320f28377d-how-to-synchronize-two-dsps

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要同步不同两个 DSP (TMS320F28377D)上的 PWM、将 DSP1的 EPWM1SYNCOUT 信号发送到 DSP2的 EXTSYNCIN1、请参阅下面的内容。 我不确定这是否正确。 如果可以、您能否在以下两个问题中帮助我? 如果错误、您能告诉我如何操作吗?  谢谢!

如何将 INPUTXBAR5配置为 DSP1的 EXTSYNCIN1?

2.如何将 DSP1的 EPWM1SYNCOUT 配置为 DSP2的 EXTSYNCIN1?

硬件连接如下所示。 DSP1的 GPIO7与 DSP2的 GPIO6相连、而 DSP1的 GPIO6与 DSP2的 GPIO7相连。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei Wan、

    您无需进行任何配置即可将 INPUTXBAR5置入 EXTSYNCIN1。 在 EPWM1上启用相位加载后、您将接收 SYNC 信号。

    要将 EPWM1SYNCOUT 配置为转至引脚、您将使用 SYNC_SOC_REGS.SYNCSELECT[SYNCOUT]。 您可以在 TRM 中引用称作时基计数器同步方案的图。

    对于硬件连接、您可以使用 GPIO 多路复用器上的 EXTSYNCOUT 或输出 X-Bar 将 SYNCOUT 信号传输到另一个芯片。 不过、您将在接收芯片上使用输入 X-Bar、因此您可以使用任何 GPIO 或 EXTSYNCIN1。 输入 X-Bar 连接到所有 GPIO、即使它未显示在多路复用器上。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了,非常感谢!!