This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MATLAB 通过 F28335 GPIO 读取编码器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668730/reading-encoder-by-f28335-gpio-with-matlab

大家好

我希望你们做得好。 我正在使用 F28335。 我使用 MATLAB Simulink 通过 GPIO 50和51读取增量编码器、并计算电机角度。 我有疑问。 我需要读数0和1,直到我可以计算角度 。 我不知道 GPIO50和 GPIO51块的输出是什么。

可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Mojtaba Mansouri "]我不知道 GPIO50和 GPIO51块的输出是什么。

    如果配置为编码器、则编码器块输出将按计数进行。 检查此主题:

    此致、

    Gautam