请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 尊敬的先生:
我有一个 FPU 单元处理器查询。 我想问、如果上述处理器具有 FPU 单元 、那么我假设该处理器在浮点计算中比 IQ 数学中更精确。 但是、如果我转到 TI 为该处理器提供的示例、这些示例使用 IQ 数学最大 时间。
因此、我有点困惑 、我应该在使用标幺值约定时使用 FPU 单元或 IQ 数学开始开发。
即使对于基于 FPU 的处理器的电机控制示例、也具有 IQ 数学计算。
请为我清除。
Amosh Bhshutatt