This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:什么是额外的"模拟输入"J1和 J5上的引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669083/ccs-launchxl-f28379d-what-are-additional-analog-in-pins-on-j1-and-j5

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有人知道 J1和 J5 BoosterPack 接头上的其他模拟输入是什么吗?

LAUNCHXL-F28379D 器 件原理图中将它们称为"模拟输入"(请参阅 SPRUI77A、第17/32页)、并指出它们已连接到 P32、P111、P95和 P94。

如果您查看 TMS320F28379D 数据表、似乎没有与这些 GPIO 复用的模拟输入。

那么、这些模拟输入是什么?

mg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marko、

    使用的原理图组件是 TI 库定制组件。 因此、这些引脚具有 LaunchPad 标准引脚的标签。 您已正确观察到连接到这些位置的 GPIO 没有任何模拟输入功能。

    我将提交一个 TT 以更新文档、以记录与 TI BoosterPack 标准引脚的偏差。

    我对这种混乱表示歉意。

    谢谢、
    标记