This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在汽车中使用飞跨起动器?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695831/how-can-i-use-flying-start-in-motorware

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好:

  在 motorware 模块中有"Flying start .c"和"Flying start.h"。  但我不知道如何使用它。  

有没有关于这些问题的任何考虑?  

我的应用是驾驶船。

最棒的地方!

猎人  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 Motorware 18中的 lab10e、了解如何使用 InstaSPIN 的快速启动功能的示例项目

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!