This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:有关将 InstaSpin 应用于三角接线无刷电机的问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695837/ccs-tms320f28027f-question-about-applying-instaspin-to-a-delta-connection-blushless-motor

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过 InstaSpin 解决方案驱动"三角连接"无刷电机(这是我第一次)。

到目前为止、我们已经尝试通过 InstaSpin 驱动星形连接电机(并且可以驱动)。

因此、我们想知道在为增量连接电机应用 InstaSpin 解决方案时是否有任何注意事项。

有人能回答我的问题吗?

如果有人回复、我会很感激。

高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 InstaSPIN 与三角形连接的电机配合使用时不会出现问题。 您可以将其视为 Y 形连接电机

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。